AMR传感器(磁性开关)的FAQQ什么是内部间歇动作?

A
  • 部分AMR传感器产品具有在传感器中执行间歇动作,以抑制消耗电流的功能。
  • 若电流持续流过磁阻部分,则会流动数mA的电流。为将AMR传感器整体的消耗电流抑制在数μA内,我们对电流流过磁阻部分的时机进行了调整。
  • 若间歇周期过长,则可能导致Hi/Lo判断失误,所以当磁铁动作较快时,需要选择响应频率合适的AMR传感器。
  • AMR传感器电源刚接通时IC启动有可能不稳定,因此可能会错误输出Hi/Lo判断结果。刚接通电源后,请勿在线路达到稳定状态之前读取判断结果。达到稳定状态的时间因产品而异,请参阅各产品的数据表。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。