AMR传感器(磁性开关)的FAQ

操作电路

内部间歇动作

一部分AMR传感器产品为了抑制消耗电流,具备在传感器中进行间歇动作的功能。如果电流不断流过磁阻部分,会产生数mA的电流,为了将整个AMR传感器的电流控制在数μA,调整了流经磁阻部分的电流的定时。如果间歇周期很长,AMR传感器可能会误判Hi或Lo,因此磁铁动作很快时,必须选择适合反应频率的AMR传感器。

We appreciate your cooperation with the FAQ improvement questionnaire.
Were these FAQs helpful?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送