请输入产品型号或部分型号。
AMR传感器的输出为ON和OFF时的磁场强度差。
并非数据表上的Hon和Hoff差(例如:MRMS501A-001的0.5~2.5mT)。 (因产品名称和个体差异也会有所不同,但磁滞约为0.1~0.4mT。一般不在规格中规定磁滞大小。)
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。