AMR传感器(磁性开关)的FAQQ用于打开、关闭检测和旋转检测 的磁力开关有何不同?

A
  • 磁场的检测方法不同。
    • 用于打开、关闭位置检测的传感器检测磁力的强弱,即距离磁铁的距离较远还是较近。
    • 而用于旋转检测的传感器则检测磁力线在与传感器的封装相同的平面上旋转时,磁力线的方向是否与检测方向一致。
  • 请注意,二者动作的不同之处在于
    • 当在旋转系统中使用用于打开、关闭位置检测的AMR传感器时,可打开的角度范围比关闭的角度范围更狭窄。
    • 在打开、关闭和位置检测时若使用用于旋转检测的AMR传感器,则即使没有磁场也可能无法关闭,因此请勿使用。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。