倾斜传感器的FAQQ什么是比率性特性、比率性误差?

A
比率性特性意味着零点和灵敏度与电源电压成比例。如果电源电压变动,输出也将变动。如果传感器和计测部(A/D转换器)使用相同的标准电压,标准电压的误差将自动被校正。

比率性误差是指上述成比例的动作导致的相对偏差(%),使供电电压的变化达到5%时,如果输出电压变化3%,比率性误差将为2%。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。