热电型红外线传感器的FAQQ如何焊接?

A
请在以下条件下使用烙铁焊接。不支持流体焊接和回流焊接。
烙铁头温度:350℃以下
距离端子根部的长度 时间
1~3mm 每处在3秒以内
3mm以上 每处在10秒以内

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。