红外线传感器的FAQ

注意事项

能否在室外使用?

可以使用,但是要设置在阳光和风不会直接照射和吹到的场所、没有结露的场所。如果阳光和风直接照射和吹到,传感器可能会检测到因此而出现的温度变化,导致误测。有结露时,水分会附着到透镜表面、光学滤波器表面,光学特性会变化,因此可能会误测。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送