冲击传感器FAQ

特性

可以判断冲击的强弱吗?

冲击传感器的输出电荷量与外加冲击的尺寸成正比,单个冲击传感器无法判断冲击强弱。但是,可以通过附加外围电路(放大电路、比较电路)进行检测。
经常有人咨询推荐条件和推荐电路,但是由于每套冲击传感器的安装位置以及外围元件等,振动(冲击)的传播方式不同,需要利用实际设备(安装状态)确认并调整。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送