超声波传感器的FAQQ消耗电力是多少? 想必消耗电力因电路而异,请告知在检测○m时,电源电压、消耗电流等的大致标准。

A
共振时的抗阻为400Ω左右。驱动电压5Vpp、单波驱动时,瞬间通过约6.3mA电流。但是,在计测距离时间歇驱动,因此电流并不是稳定流动的。举一个事例,如果是8波驱动,并按100ms间隔驱动,DUTY为0.02%,平均电流为10uA。接收电路增益为80dB时,在上述驱动条件下,可以检测2m左右的距离。(将准备资料,请一边给客户看资料一边说明)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。