超声波传感器的FAQQ能否让传感器具备电气定向性?

A
I本公司的超声波传感器难以用电力控制波束方向图。(例如:只要是具有广泛共振特性的的传感器,就能通过改变驱动信号的频率,在一定程度上控制波束方向图。缺点是由于共振特性广泛,音压变小)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。