超声波传感器的FAQQ发送/接收专用、兼用有何区别?

A
传感器被调整为:发送专用在40kHz时音压最大,接收专用在40kHz时灵敏度最大。
收发兼用是介于二者之间的用法。
(发送专用/接收专用成对使用时,声音的到达距离变长)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。