超声波传感器的FAQ

特性

结构开放型/SMD 型

能否进行手势检测?  

手势检测作为距离测量的应用是可以实现的。
但是单凭SMD超声波传感器无法做到。
必须构建驱动电路、计算程序、软件等。

We appreciate your cooperation with the FAQ improvement questionnaire.
Were these FAQs helpful?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送