超声波传感器的FAQQ为了提高防水性,用灌注封装材料将传感器封装到其他容器中时,想必对音压、灵敏度有影响,请告知注意事项等。 (防滴型)

A
如果不用硬度50左右的硅酮橡胶等柔软树脂保持,传感器侧面的振动就会传递到容器,然后再返回到传感器,重新激励传感器,使混响延长。
而且,如果材料中含有硫黄,会与分子级水分一起进入传感器内部,使压电元件的银电极硫化,引起导通不畅,因此需要注意。
(普通橡胶中含有硫化剂,因此不能推荐。硅酮和聚氨酯经常被用作保持橡胶)

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。