压电扩音器的FAQ

特性

如何从电磁蜂鸣器置换为压电扩音器(他励型)?

不内置驱动电路的电磁蜂鸣器的一般驱动电路如图1所示:

Example of a drive circuit for an electromagnetic buzzer
图1 电磁蜂鸣器的驱动电路范例

只利用此电路将电磁蜂鸣器置换为压电扩音器(他励型),压电扩音器不会鸣动,因此(为了抑制峰值电流)必须将二极管变更为电阻如图2所示。

Example of a drive circuit for a piezoelectric sounder and a piezoelectric diaphragm (external drive type) in the case where a transistor circuit is used
图2 压电扩音器驱动电路范例

另外,压电扩音器的阻抗较高,而且是电压驱动型,因此也可以通过IC直接驱动,所以亦可简化驱动电路的构成本身。

相关FAQs

浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q. 请告知压电扩音器、压电振动板(他励型)的驱动电路范例。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送