压电扩音器的FAQQ[PKLCS/PKMCS系列]在进行回流焊接安装前需要烘烤吗?

A
PKLCS系列不需要烘烤。(MSL1的原因)。

PKMCS系列不能烘烤。
本产品由于回流焊接的热应激能防止可靠性劣化,铝包装·湿度指标捆包在一起贴上了注意标签。回流焊接安装时,铝包装开封后,请在防潮空气下保存(30゚C, 60%RH以下),并且在1年内完成回流焊接安装。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。