负温度系数 (NTC) 热敏电阻的FAQ

特性

[NCP 系列]如果超过了允许动作电流,NTC热敏电阻会有什么样的变化 ?

容许工作电流以上的电流向本NTC热敏电阻器流动的话,温度检测精度下降。以容许工作电流以下请使用。



请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送