负温度系数 (NTC) 热敏电阻的FAQ

特性

[NCP 系列]测定NTC热敏电阻的电阻值的时候,通过电流的大小多少比较合适 ?

允许动作电流的1/10-1/20程度作为基准。 (低温下,NTC热敏电阻的电阻值较大,即使很小的电流也会导致产品发热,所以测试电阻时要考虑设备的最低温度。
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送