请输入产品型号或部分型号。
将处于任意温度T0下的液槽(气槽)中放置并保持一温度T0的热敏电阻,瞬间移动到目标温度T1的液槽(气槽)中后,热敏电阻的温度由T0开始变化,且其变化量达到63.2%的T1和T0的温差下测量其所用时间。
请配合完成FAQ改善问卷。FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。您的意见将会用于FAQ的改善中。
如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。