NTC热敏电阻的FAQQ[NC* 系列]车规级NTC热敏电阻的信赖性测试条件是怎么规定的?

A

通过参考AEC-Q200,ICE规格,J-Standard等来设立实验条件。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。