PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]使用温度范围有办法扩大吗?

A

使用温度范围是考虑了检测温度而设定的。如因过冲而需扩大使用温度范围的话请直接联系我们。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。