PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]PRG系列产品在2个并联连接的状态下可用的最大电压会发生如何变化?

A

并联PTC热敏电阻不会让适用的最大电压产生变化。请注意还是不要使用超过最大电压。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。