PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]将热敏电阻用黏着剂固定在被测物上这种使用方法需要注意什么?

A

随着环境温度的变化作为黏着剂的树脂会发生膨胀/收缩,从而对热敏电阻素子产生应力。因此,请使用具有一定弹力的树脂黏着剂(导热行好的硅胶等)。此外,树脂胶的加热固化等工艺流程如若产生过量的热,也会出现类似把已经熔融在一起的焊锡再次溶解而发生接触不良的可能。关于黏着剂的使用可否请自行慎重验证及测试。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。