PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRF 系列]给PTC热敏电阻做树脂封装时需要注意些什么?

A

随着环境温度的变化封装树脂会发生膨胀/收缩,从而对内部的热敏电阻素子产生应力。因此,请使用具有一定弹力树脂(导热行好的硅胶等)作为封装材料。关于树脂封装的可行性请自行慎重验证及测试。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。