PTC热敏电阻(POSISTOR)的FAQQ[PRG 系列]PRG系列产品实装时有什么焊盘布局尺寸的讲究吗?

A

根据使用的产品系列不同这些推荐条件也不同。详细情况可参考个别品名页面下登载的【实装信息】。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。