陶瓷振荡子(CERALOCK®)的FAQ

操作电路

请解释造成异常振荡的原因,并给出相应的对策。

  1. CERALOCK®的寄生振荡 (乱真振荡)
  2. 错误的电路配线和定时误差 (CR/LC振荡,环振荡)

为了区别上述两种情况,用具有相同电容的电容器 (Cx) 代替CERALOCK®。如果是第二种原因,即使用Cx代替了CERALOCK®,电路也会产生正常振荡。

找到异常振荡的原因之后,应该采取相应的对策。

Cx


针对第一种原因的对策
除了能产生目标振荡频率 (主振频),CERALOCK®还能产生各种寄生振荡 (乱真振荡)。如果振荡电路采用了不当的电路常数,就会产生寄生振荡。表1列举了可以观察到的寄生模式。

表1 不同系列产生的寄生振荡频率

CERALOCK®的系列 (主频率) 异常振荡频率/模式
(1)
CSTCC / CSTCR / CSTCE-G系列
(2.00~13.99MHz)
基波频率的3倍 / 3倍波振荡
(2a)
CSTCW / CSACW_X系列 (*1)
(20.01~70.00MHz)
基波频率 / 基波振荡
(2b)
CSTCW / CSACW_X系列 (*1)
(20.01~70.00MHz)
基波频率的5倍 / 5倍波振荡
上述CERALOCK®系列中, (1)、 (2b) 产生高于主频率的振荡。为了降低高频范围内的增益,可以采取以下措施:
a. 增加“CL” (CL1=CL2) (在E6系统范围内,约增加两级)。
b. 添加“Rd” (阻尼电阻器: 100KΩ~10KΩ)。
如果采用第a种措施,振荡频率会缓慢地降低,需要考虑对设备的影响。
如果两种措施的“CL”和“Rd”增加的过多,振荡就会停止。

对于 (2a),CERALOCK®产生低于主频率的振荡。因此,必须采取以下措施来增加高频范围内的增益,或降低低频范围内的增益。
c. 降低“CL” (CL1=CL2) (在E6系统范围内,约降低三级)。
d. 增加“Rp” (约1KΩ~100KΩ),或降低“Rf”。

Rp

如果采用第c种措施,“CL”降低过多,振荡就会不稳定。如果采用第d种措施,“Rf”降低过多,振荡就会停止。

针对第二种原因的对策
以下实例显示了使用CERALOCK®作为电容器的异常振荡。我公司还未建立针对此异常振荡的固定对策,如果采用的集成电路不同,有效的方法也会不同。然而,可以考虑以下对策:
e. 更换“CL”
f. 使“CL1”和“CL2”平衡。
g. 添加“Rd”。
h. 添加“Rb”。

*1) CSTCW/CSACW系列
已经在考虑停产的产品。 本产品仅持续供货给现有的客户,新客户不予采用。

陶瓷振荡子(CERALOCK®) 产品首页 >
请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?
如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。
※以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。
Click here 发送