陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ请解释造成停振的原因,并给出相应的对策。

A
如果发生停振现象或不能进行振荡,应检查导致此问题的原因,例如:CERALOCK故障、CERALOCK与集成电路不匹配、复位程序错误等。如果此集成电路不是用作放大器,用任何方式都不能产生振荡。因此,应首先对集成电路进行运行检查。检查集成电路运行十分简单,只需将集成电路的输入端子接上电源或接地来检查输出信号是否反转。如果集成电路用于逆变器,输出信号必须反转。

如果集成电路用于逆变器,但仍不能产生振荡,CERALOCK (振荡电路) 一定有问题。造成此问题的原因可能是电路常数不当或CERALOCK有故障。如果电路常数正确,即使CERALOCK的电特性在规定等级内不稳定 (例如: 谐振电阻增加很少),那么电路也会产生正常的振荡。如果电路常数不当,CERALOCK电特性的波动就会导致振荡停止。

关系到振荡电路中CERALOCK电特性波动的振荡稳定性称为额外增益。振荡额外增益与CERALOCK的“R1”有关。当“R1”增加时,额外增益减少。为了检查振荡稳定性,用阻抗分析仪或网络分析仪来测量单一CERALOCK的特性。对比有缺陷的CERALOCK和正常CERALOCK,可以发现不同的特性。如果停振现象发生温度改变时,用干燥机或冷冻机改变温度,再检查CERALOCK的特性。

如果CERALOCK没有异常,发生了或很可能发生停振现象,其原因可能是电路常数不当。这种情况下,应核对电路常数,因为对于不同的集成电路,其电路常数会有很大变化。在电路常数中,负载电容“CL” (CL1/CL2) 非常重要。如果负载电容过高,电路增益就会减少。相反,如果负载电容过低,电路就不能产生合适的相差,也会造成额外增益减少。要检查此参数,就得测量负载电容的振幅特性。为此,在1/10至10倍这个范围内,改变“CL” (CL1=CL2) 的标准值 (例: 有3个端子的产品的电容),观察输入 (V1) 振幅的变化。当负载电容合适时,观察最大振幅。

如果反馈电阻 (Rf) 过大,当印刷电路板的绝缘电阻由于某种原因减小时,反馈就会停止,导致振荡停止。此现象是由不稳定的直流偏压造成的。为了找到原因,拆除CERALOCK,再使用探测器测量偏压,此探测器应与集成电路输出端子相连。就会发现,偏压几乎与VDD相同,但是正常情况下,偏压应为VDD/2。

当振荡电路增加阻值约为1MΩ时,外部反馈电阻就可以解决此问题。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。