陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQCERALOCK反向连接的话为何会出现频率偏差?

A
CERALOCK是将负载容量从IC连接的输入端/输出端分别内置的,输入端的内藏负载容量:CL1和输出端的负载容量:CL2的容量值是完全不同的。

振荡频率:Fosc近似的公式大约如下,反向连接的话CERALOCK的内藏负载容量CL1・CL2从输入输出端交替,CL1・CL2的差会导致发生频率偏差。
Fosc近似的公式回路

相关FAQs
浏览本页的大部分客户也对以下内容感兴趣。
Q.如果方向装反了,会发生什么问题?
Q.CERALOCK有方向性吗?
Q.产品上印刷的文字代表什么?

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。