陶瓷谐振器(CERALOCK)的FAQQ有必要对SMD CERALOCK进行加热吗?

A
敝公司的MHz频段阵容上的SMD CERALOCK全部为MSL1。因此不需要加热。

陶瓷谐振器的产品阵容请从下方确认。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。