晶体谐振器的FAQQ振荡电路中的什么原因造成了模块故障?

A
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障:

  • 振荡无法启动或振荡停止。
  • 实际振荡频率与标称频率不同
  • 振幅不足
  • 振荡频率的温度特性不正常
调查根本原因,以便检查是否因为上述原因造成了模块故障,并采取相应的措施。

1. 振荡无法启动或振荡停止
如果振荡电路不起作用,在定时钟上运行的模块就无法正常工作。

2. 实际振荡频率与标称频率不同
如果实际振荡频率超出了模块所需的频率范围,就会发生IC交易时序错误或数据传输/接收错误。

3. 振幅过小
如果振幅过小,就无法产生时钟脉冲。这可能是IC故障所致。

4. 振荡频率的温度特性不正常
如果晶体谐振器实际驱动功率大于规定的最大驱动电平,振荡频率的温度特性就可能不正常。这可能是IC故障所致。

请配合完成FAQ改善问卷。
FAQ对您有帮助吗?

如果可以的话,请您提出对FAQ的意见及要求。
您的意见将会用于FAQ的改善中。

  • 以这一方式提出的疑问及要求将不予以回复。

如您有产品相关的疑问,请点击“联系我们”进行咨询。