在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障:
- 振荡无法启动或振荡停止。
- 实际振荡频率与标称频率不同
- 振幅不足
- 振荡频率的温度特性不正常
调查根本原因,以便检查是否因为上述原因造成了模块故障,并采取相应的措施。
1. 振荡无法启动或振荡停止
如果振荡电路不起作用,在定时钟上运行的模块就无法正常工作。
2. 实际振荡频率与标称频率不同
如果实际振荡频率超出了模块所需的频率范围,就会发生IC交易时序错误或数据传输/接收错误。
3. 振幅过小
如果振幅过小,就无法产生时钟脉冲。这可能是IC故障所致。
4. 振荡频率的温度特性不正常
如果晶体谐振器实际驱动功率大于规定的最大驱动电平,振荡频率的温度特性就可能不正常。这可能是IC故障所致。