请输入产品型号或部分型号。
这是可用于ANSYS公司的电磁场分析软件HFSS的高频电感器3D模拟模型。
新增支持HFSS 2023R1及更高版本的模型 新增LQP02HV系列的模型
在使用产品数据("DATA")之前,请仔细阅读以下使用条件。 如果您不同意此使用条件,请勿使用该数据。 使用数据的任何部分则表示您完全无条件地接受以下使用条件。
Restrictions on the use of the DATA
R2023/R2022为HFSS版本。请根据使用的版本下载。 ※由于文件容量大,如果网络速度不快,请使用按系列下载,而非批量下载。
更新 2023/7/20
搜索片状电感器 在新窗口中打开
For How to use this Model, refer to the ANSYS, Inc. web page (In preparation) : Registration Method and How to Use 3D Component Library. 別ウィンドウで開く