要旨
この度、株式会社村田製作所の生産子会社である深圳村田科技有限公司では、新棟が竣工し、「深圳村田科技有限公司 新棟竣工式典」を開催いたします。
概要
昨今、スマートフォンの需要が堅調に伸びており、タブレットPCの需要も拡大することが期待されています。こうしたなか、携帯電話をはじめ、スマートフォンやタブレットPCにも使用される無線LAN (WiFi) モジュールの生産能力を増強するため、深圳村田科技有限公司に新棟を建設しました。深圳周辺に集積する携帯電話端末メーカー、EMSなどをはじめ、世界各地のお客様へ供給します。
背景
世界の電子機器市場は、中長期的には、新興国での需要増加が牽引し、成長していくものと思われます。また、電子機器市場の成長に加えて、電子機器の高機能化が進展することにより、電子部品の需要は今後も拡大していくことが期待されます。
こうした需要の拡大に対して、当社は積極的に生産能力の拡充を進めており、その一環として深圳村田科技有限公司に新棟を建設しました。
式典詳細
日時: |
2011年9月16日 (金) |
場所: |
深圳村田科技有限公司 新棟2階 |
式次第: |
16: 00 式典開始
17: 00 工程見学
17: 30 宴会
19: 00 閉会 |
新棟について
新棟建設の目的: |
部品需要の拡大に迅速に対応すること |
建物概要: |
約157m×51m (4階) |
稼働開始: |
2011年7月より生産開始 |
生産品目: |
無線LANモジュール |
深圳村田科技有限公司概要
所在地: |
15 Cuijing Road, Shenzhen Grand Industrial Zone, PingShan New District, Shenzhen, Guangdong, 518118 China |
設立年月: |
2005年6月 |
資本金: |
US$31,000,000 |
総経理: |
山口 勉 |
従業員数: |
約1,800名 (2011年3月31日現在) |
生産品目: |
電源モジュール、無線通信モジュールなど |