2011/09/21
株式会社村田製作所
代表取締役社長 村田 恒夫
要旨
株式会社村田製作所 故障解析センター (同センター部長: 山岡修) と国立大学法人神戸大学理学研究科 (講師: 木村建次郎) は、電子部品内部の故障箇所を映像化する検査装置を開発しました。本装置は、検査対象となる電子部品のパッケージ越しに内部の電流経路を映像化できます。コンデンサや電池などのモジュール部品の問題箇所を正確に特定し、信頼性の高い電子部品の開発に貢献します。
背景
電子部品の故障解析には断面研磨により故障部位を見つける方法や、X線CTや超音波顕微鏡などによる非破壊検査が一般に用いられてきました。しかし、断面研磨による解析は部品を破壊してしまうために本当に故障箇所であったかどうかが断定しづらく、X線CTや超音波顕微鏡では電気的な故障箇所の特定ができず、いずれも故障解析手法としては不十分という課題がありました。
概要
積層セラミックコンデンサやモジュール部品などの電子部品に電流が流れると電子部品の周りには磁場が発生します。今回開発した装置はこの磁場を測定して、その測定データを基に電子部品周囲において磁場の基礎方程式を解き、得られた磁場分布から電子部品内部の故障箇所を特定します。装置の空間分解能は使用する磁気センササイズによりますが、原理的に1µm以下の空間分解能を得ることが可能です。
ムラタについて
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
村田製作所トップページを見る