要旨
株式会社村田製作所は、野洲事業所 (滋賀県野洲市) にメガソーラーシステムを設置しました。システムは4月より稼働・発電を開始しています。本システムでは、一般家庭200世帯分以上の年間電力量を発電することができます。再生可能エネルギーの普及を促進、地域の電力不足解消の一助とするとともに、地元自治体と協力して小・中学校の環境学習等にも役立てていく予定です。
当社では、今後も省エネルギー、環境負荷低減に取り組み、地球環境に関わる課題解決に貢献してまいります。
背景
当社では、従来より、温暖化防止施策の一環として再生可能エネルギーの導入を検討してきました。原発稼働停止と全国的な節電要請のもと、行政による各種の規制緩和や普及促進策が整備され、システム導入の環境が整ってきたことにより、特に節電要請が高い関西地域に所在する滋賀県野洲事業所にメガソーラーシステムを設置しました。
概要
所在地: |
滋賀県野洲市大篠原2288番地 |
総出力: |
約1MW |
使用モジュール枚数: |
約3,900枚 |
施工者: |
シャープ株式会社 |
年間発電電力量 (推定) : |
914MWh |
用途: |
固定価格買取制度を適用 |
工期: |
2012年11月着工、2013年4月竣工 |