要旨
2013年12月に着工していた、東京電波株式会社群馬工場 (群馬県佐波郡) でのメガソーラーシステムがこのたび竣工し、3月より稼働・発電を開始いたしました。
これは、当社での最大規模の発電所 (発電規模1.6MW) となります。
背景
株式会社村田製作所は2013年8月1日に、東京電波株式会社を子会社化しており、ムラタのメンバーとして迎えたことを機に、関東における再生可能エネルギーの普及と電力の安定供給に貢献するため、同社群馬工場の敷地内に、メガソーラーシステム (発電規模: 1.6MW) を設置することとしました。本システムでは、一般家庭約540世帯が年間に消費する電力量を発電することができ、ここで発電した電力は固定価格買取制度を適用し、東京電力や新電力会社に売電します。
また、地元自治体と協力し、小・中学校での環境学習にも役立てていく予定です。
当社での再生可能エネルギーの導入は、村田製作所本社ビル (50kW) 、野洲事業所 (1MW) 、中国の深圳村田科技有限公司 (1MW) を含めると、合計3.6MWの太陽光発電規模となります。
当社では、今後も再生可能エネルギーの普及や省エネルギー、環境負荷低減に取り組み、地球環境に関わる次世代ソリューションの創出と地域の電力安定供給に貢献してまいります。
概要
施設名称: |
村田製作所メガソーラー群馬 |
所在地: |
群馬県佐波郡玉村町箱石430 東京電波株式会社群馬工場敷地内 |
総出力: |
約1.6MW |
使用モジュール枚数: |
約6,700枚 |
施工者: |
シャープ株式会社 |
年間発電電力量 (推定) : |
180万kWh |
用途: |
固定価格買取制度を適用 |
工期: |
2013年12月着工、2014年3月竣工 |