• 企業情報

第10回スマートグリッドEXPO出展について

2020/02/10

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫 

2020年2月20日追
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、本展示会の出展を見合わせます。

 

株式会社村田製作所は、第10回スマートグリッドEXPO*1に出展します。
太陽光発電など再生可能エネルギーの活用やピークシフト、災害時のバックアップ対応など社会のさまざまな場面で高性能な蓄電池システムが求められています。
当社ブースでは、エネルギー使用の最適化に貢献する高安全性・長寿命・高速充放電が可能な村田製作所独自のオリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池*FORTELIONTM*3(以下、「FORTELION」)を用いた蓄電池システムを紹介します。また、国際航業株式会社と協業している天気予報・災害警報に連動することで蓄電池システムの運転モードを自動的に変更する経済性向上・災害対策のための新機能の紹介や、戸田建設株式会社と共同取組を行っている、建設現場における仮設事務所と仮設通路を利用した太陽光システム導入・活用についての事例を紹介します。

名称: 第10回スマートグリッドEXPO
会期: 2020年2月26日(水) ~ 2月28日(金)
会場: 東京ビッグサイト
URL: https://www.smartgridexpo.jp/ja-jp.html
当社ブースNo.:  西展示棟 W5-33

 

主な出展アイテム

住宅用 All-in-One蓄電池システム・HVDC蓄電池ユニット

All-in-One蓄電池システム
蓄電池とパワーコンディショナを一体化したAll-in-Oneハイブリッド型蓄電池システムです。FORTELIONを使用し、高い安全性と長期サイクル寿命を実現します。筐体のサイズ幅712mm×高さ735mm×奥行き324mmの中に、蓄電池とパワーコンディショナを入れており、住宅の屋内外どちらにも容易に設置することができます。また、太陽光パネルを設置する住宅にて当製品を使用することにより、これ一台で自家消費に貢献します。

 
HVDC蓄電池ユニット
高効率・高出力・高サイクル寿命を実現したHVDC蓄電池ユニットです。当製品は、FORTELION、充放電DC-DCコンバータ、バッテリー管理システム(BMS)を一体化したもので、当社製All-in-One蓄電池システムとHVDC連係させることにより、蓄電池容量を5.8kWhへと大型化することが可能となります。

 

All-in-One蓄電池システムとHVDC蓄電池ユニットの紹介はこちらをご確認ください。

 

 

電力・産業用コンテナ型MWクラス蓄電池システム

FORTELION搭載の蓄電池システムです。
瞬時低電圧対策、BCP対策、ピークカット・ピークシフト対策など、お客さまのニーズに合わせた提供が可能です。
FORTELIONの優れた特性で、発火の恐れがない高い安全性と、15年間使用が可能な長寿命を実現しています。
 

 

詳細は当社特設サイトをご覧ください。



*1 スマートグリッド(電力向けITソリューション)の構築に必要なあらゆる製品・技術が一堂に出展する国際商談展です。 
*2 正極材にオリビン型リン酸鉄リチウムを使用した、長寿命と高い安全性をもつリチウムイオン二次電池です。
*3 FORTELIONTMは、株式会社村田製作所の登録商標です。
 

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

村田製作所トップページを見る

カテゴリや発表年別で見る

カテゴリ別


発表年別