リーフグリップリモコン (図4) は、曲げやねじりの単純な動作により、TVをリモートコントロールできるものです。中央のプレート部分はアクリル板の2層構造となっており、一方のプレートには曲げ検知用の圧電フィルム、他方にはねじれ検知用の圧電フィルムを貼り付けています。2層のプレートの隙間には、フレキシブルな光発電デバイス (色素増感電池) フィルムを挿入しています (図5) 。
圧電フィルムは透明度が高いため、光電池の発電効率を落とすことがありません。両側のグリップ部分には二次電池、電源回路、送信回路、センサ回路が埋め込まれています。光電池は光がある環境では常に発電し、その電力を二次電池に蓄えているため、電池交換は不要です。
このリモコンでは以下のような操作ができます。
- 軽く振る: 電源のON、OFF
- ねじる: チャンネルのアップダウン
- 曲げる: ボリュームのアップダウン
- 素早く2回ねじる: 入力の切替
このように手元を見ることなく、直感的な操作でTVをコントロールできるため、従来のボタン式リモコンとはまったく違う、新しい操作感覚を体験することができます。また、例えば高齢者にとっては都度眼鏡をかけ、手元を見てボタン操作を行うような煩わしさから解放されます。
図4: リーフグリップリモコン外観
図5: リーフグリップリモコン断面図