オリビン型リン酸鉄リチウムの名の由来は美しいオリーブの実の色から。電池への応用が難しいこの材料を、独自のノウハウで使いこなしました。
オリビン型リン酸鉄リチウムは美しいオリーブ色の結晶です。構造が強固で、酸素を放出しにくいこの結晶をバッテリに応用すると、電池としての寿命が飛躍的に伸び、かつ万一の時にも発火しにくいという利点があります。しかし、導電性が低く、そのままでは電池として使用するのは困難とされていました。この難しい課題に挑戦し、独自の電池構造、素材加工のノウハウ等を織り交ぜ、安全で長寿命な2次電池を生み出しました。この材料を正極に用いたリチウムイオン2次電池、『fORTELION』は、1日1回の常温環境下の充放電で期待寿命15年、また一度に大電流の放出を必要とするアプリケーションにも適しています。