ムラタソフトウェア株式会社は、解析シミュレーションソフトウェアFemtet2020.1をリリースいたします。
従来からの主な変更点は以下のとおりです。
その他プリ・ポストプロセッサやグラフツール、各種ユーザーインターフェース機能を充実・改善しています。
変更点のひとつである電磁波過渡解析を使用するためには、電磁波拡張オプション(年間19.8万円)が別途必要となります。電磁波拡張オプションは、信号伝送特性のTDR解析や、静電試験のようなESD解析、ノイズ解析のクロストークを時間領域で確認することができます。
ムラタソフトウェアでは、技術者自らが気軽に使用できる解析シミュレーションソフトを2008年から販売しています。これまで年に数回のバージョンアップを行い、お客様からのご要望に添うことができるよう継続的に改善してきました。
Femtet2020.1では、電磁波過渡解析機能の追加に加え、応力、熱伝導、磁場、圧電解析ソルバを中心とした機能向上、より使いやすいユーザーインターフェースなどを実現しています。これにより、技術者の様々なニーズに対応します。
バージョンアップ概要については下記の資料をご覧ください。
Femtetは、村田製作所で約40年前から改良を重ねてきた、解析シミュレーションソフトです。設計・開発の手戻りを減らし、開発コストの削減に貢献します。高機能かつシンプルな操作性を有し、導入しやすい価格設定により解析シミュレーションにかかるコストも削減できます。初めて解析シミュレーションソフトを使用する技術者でもすぐに使用できるよう、分かりやすいヘルプ・チュートリアル・例題集を標準装備しています。多くの技術者の方々にご利用いただける画期的な解析シミュレーションソフトです。
8つの解析ソルバ(電磁波解析、磁場解析、電場解析、応力解析、流体解析、熱伝導解析、圧電解析、音波解析)とそれらの連成解析機能を有し、さらにモデル作成/結果表示機能をひとつのパッケージで提供します。
導入時からすぐに使えるシンプルな操作性で、分かりやすい日本語のヘルプ・チュートリアル・例題集を標準装備しています。
Femtetについての詳細は、ムラタソフトウェアのウェブサイトでご確認ください。
最長1年間無償でご利用いただけるパッケージを用意しています。無償版は、正式版や試用版と比べていくつかの機能制限がありますが、Femtetのモデリングや解析方法についてじっくりと学ぶことができるパッケージです。また、プロジェクトや解析結果の読み込みは制限がありませんので、ビューワとしてご利用いただく事も可能です。
Femtet無償版はこちらからお申し込みください。
Femtetをより多くの技術者の方にご理解いただくため、村田製作所東京支社内(東京都渋谷区)にて無料セミナーを開催しています。
セミナーの詳細、およびお申し込みはムラタソフトウェアのウェブサイトをご参照ください。
※2020年12月18日現在、新型コロナウイルスの影響により、すべてのセミナーをオンラインにて開催しています。最新のセミナー情報はウェブサイトよりご確認ください。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。
www.murata.com/ja-jp