お取引場所の地域-言語を選択してください。

製造業向けDXソリューション「m-FLIP™」に「明るさセンサ・ダイヤルユニット」を追加

  • その他

2023/12/27

村田製作所(以下、「当社」)は、2018年から工場の生産現場における設備の非稼動要因を見える化し、生産性を最大化するソリューション「m-FLIP™(エム・フリップ)」を販売しています。この度、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)が搭載されていない設備やオペレーターの状況を可視化する「明るさセンサ」と「ダイヤルユニット」の提供を開始しました。

従来は、PLCによって取得される稼動データや後付けしたセンサのデータを使用して設備の状態を可視化していました。しかし、「PLCが搭載されていない設備でもデータ収集したい」、「生産ラインを止めずにデータ収集したい」、「オペレーターの作業状況も把握したい」などの従来のデータ収集以外の方法が求められていました。

そこで当社は、設備や人の状態を見える化する1つの手段として、「明るさセンサ」と「ダイヤルユニット」を開発しました。「明るさセンサ」は積層表示灯に取り付けることで、m-FLIP™上で簡単に稼動情報を可視化できます。「ダイヤルユニット」は12種類の非稼動項目をカスタマイズすることで、設備やオペレーターの状況をm-FLIP™上で可視化します。これにより、PLCが搭載されていない設備やオペレーターの作業状況もリアルタイムに把握し、収集したデータの分析も可能となります。
これら新たな製品提供により、m-FLIP™はより多くの製造現場の生産性向上に貢献します。

また、「m-FLIP™明るさセンサ・ダイヤルユニット」トライアルキャンペーンを実施します。2024年1月から3月末までの期間でトライアルをご注文いただいた方に通常価格の半額でトライアルを提供します。詳細は当社製品サイトをご確認ください。

「明るさセンサ」の特長

  1. 設備稼動情報の自動取得
    設備に付属する積層表示灯の点灯状態を検知し、設備稼動情報を自動的に取得します。これにより、設備の稼動状況をリアルタイムで把握することができます。
  2. 工事不要
    設置時に、設備の変更や生産ラインを止めて行うような工事は必要がないため、手軽に始めることができます。
  3. 無線データ通信
    無線でデータ取得されるため、煩わしい配線作業が不要です。センサの設置場所に捉われることなく、容易にセンサの移動が可能です。
明るさセンサ

「ダイヤルユニット」の特長

  1. 設備や人の状態の可視化
    積層表示灯では稼動情報が取得できない設備や人の作業を可視化することができます。最大で12項目の状態を可視化することができます。
  2. カスタマイズ可能
    項目名はカスタマイズが可能です。工程に沿った項目名や具体的な作業内容、設備の状態に応じて適切な項目名を使用することができます。
  3. 持ち運び可能
    ダイヤルユニットは持ち運び可能であるため、移動を伴うオペレーターの情報も手軽に可視化できます。リアルタイムでのオペレーターの情報管理や収集したデータの分析をして効率的な改善につなげます。
ダイヤルユニット

製品サイト

「m-FLIP™明るさセンサ・ダイヤルユニット」および製造業向けDXソリューション「m-FLIP™」についてはこちらをご覧ください。

「m-FLIP™明るさセンサ・ダイヤルユニット」トライアルの半額キャンペーンの詳細についてはこちらをご覧ください。

関連サイト

お問い合わせ

製造業向けDXソリューション「m-FLIP™」と「m-FLIP™明るさセンサ・ダイヤルユニット」トライアルの半額キャンペーンのお申し込み、お問い合わせは こちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録