製品の品番または品番の一部を入力してください
【外形寸法図】
ご使用にあたっては、必ず下記注意事項をご確認頂いた上でご使用ください。
当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼす恐れがあるなどの理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡ください。
また、以下の用途でのご使用は控えてください。
①軍事機器
本製品は国連番号UN38.3に該当する製品ですが、特別条項SP188に準拠しているため、Class9危険物の適用除外として輸送が可能となっております。
ただし、航空輸送においてはIATA DGR(航空危険物規則書)、包装基準965-Section IBに従いClass 9危険物として輸送する必要があります。尚、1貨物あたり1箱までは包装基準965-Section Ⅱとして輸送可能です。航空輸送する場合には、事前に当社までご相談ください。
損傷/欠陥のあるリチウムイオン電池の航空輸送は、IATA Dangerous Goods Regulations「危険物規則書」(DGR)上、禁止されています。ご返却をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡ください。