製品の品番または品番の一部を入力してください
妨害波を含んだ入力信号が非線形システムへと入力されたとき、入力信号に含まれる周波数の線形結合によって生成される周波数成分(相互変調積)が出力信号に含まれることになります。
3次の相互変調成分の1つである2𝑓1-𝑓2が通過帯域内に生じることが懸念され、通信品質の著しい低下につながるため、十分な対策が必要となります。
RCマッチング
最も単純で一般的な試験回路です。 抵抗成分によって入力レベルが減衰されるため、受信感度の低下に結びついてしまいます。 低いインピーダンスであればAMPでカバーできます。
LC/CLマッチング
コイルの種類によって特徴が異なります。 巻線タイプは、Q値は良好ですが、部品単価が積層タイプに比べ高価です。 積層タイプは、Q値の低下とIMの劣化を招きます。
トランスマッチング
非常に細かな調整が可能な回路です。 ねじコアによるフィルタ波形の改善が可能である一方、調整工数は掛かってしまいます。 またトランスが部品として大きいためセットの小型化要求には不利です。
お問い合わせはこちら