製品仕様(データシート)に記載されている最大値を超える入力電圧で使用しないでください。同様に最大連続出力電流を超える状態で電源を投入しないでください。製品(電源ユニット)の信頼性に悪影響を与え、製品に恒久的な損傷を与える可能性があります。

絶縁耐圧試験に関する注意について:

  • 絶縁耐圧試験を行うときは、設定した試験電圧まで電圧を徐々に上げてください。試験後は試験電圧を徐々にゼロまで下げてください。
    これはIEC 60950-1の5.2.2項に準拠した試験条件となります。試験機器を購入した場合や校正した場合は、試験電圧および波形が正しいことを確認してください。
  • 試験電圧を印加する際には、放電による潜在的な高電圧に注意してください。通電部分には触れないでください。
  • 試験タイマーのON/OFF切り替え時に発生する高電圧のインパルスにより、本製品が破損する場合がありますのでご注意ください。
  • 製品の取り扱いについて(搬送時含む):

    • 製品を取り扱う際(輸送時を含み)、製品が損傷しないようにご注意ください。
    • 配線と接続について:

      • 製品仕様(データシート)に合わせて入出力を接続してください。製品の設置は、国際規格および最終製品を設置する場所の法令/基準(安全規格)に従って、専門的知識をもった技術者/電気技術者によってのみ実施されるものとします
      • 製品を設置する場合は、法令/基準に従って製品と周辺の環境や構造物との間に最低限の適切な空間/沿面距離を設ける必要があります。
        何らかの異常があった際に安全性を確保するため、製品仕様に外付ヒューズの取り付け等の記載があれば、定格の指定等、記載の内容に従ってご使用ください。
      • 配線材料と配線方法について:

        • 配線方法および配線材料は、製品に適した定格電流を流せる必要があります。
        • 信頼性と適正な製品寿命を維持するには、製品仕様(データシート)に記載されている温度ディレーティングのガイドラインに従ってください。又、製品の適正な測定結果を得るには、基準周囲温度および空気流量を測定する必要があります。
        • 環境上の注意について:

          下記の環境は避けて製品をご使用ください。

          • 過度の湿気、熱、直射日光が当たる環境。
          • 塩素、硫化水素、アンモニア、二酸化硫黄、二酸化窒素などの腐食性元素を含む環境。
          • 液体(水、油、有機溶剤等)がかかる環境。
          • 粉塵がある環境。
          • その他、取り扱い危険物等、上記に準ずる環境。
          • Note:ジメチルポリシロキサンを高密度含有するシリコーンゴム、または接着剤の使用は、接点をもつ電子機械部品の故障を誘発する可能性があります。
            このため、もしこれら含有物を含むシリコンや接着剤を本製品の近くで使用する場合は、ジメチルポリシロキサンの含有率0.1%以下のものを選定ください。

            製品仕様(データシート)に記載されている推奨温度の最大値を超える温度で本製品を動作させないでください。これにより、本製品の寿命が短くなり、永続的な損傷が製品に発生する可能性があります。

            製品の内部ヒューズは交換できません。ヒューズが切れている製品の内部ヒューズ交換は禁止されております。

            警告:米国カリフォルニア州ではプロポジション65を設定し、がんや生殖機能異常を引き起こすとされる化学物質をリスト化しています。
            本製品は、これらの三酸化アンチモン、ビスフェノールA、鉛などのリスト上の化学物質を含んでいる可能性があります。
            詳細については、www.P65warnings.ca.govを参照してください。

            製品仕様(データシート)に別段の記載がない限り、これらの製品は、世界の主要な環境法令(例:RoHS、REACH)を含むIEC 62474規格の基準1制限物質の閾値に準拠しています。製品の製造・原料にオゾン層破壊物質を使用していません。

人命に関わる重要用途・安全最重要用途での安全保護について

すべての製品は標準仕様のカタログ製品(汎用品)になるため、標準的な業務用および産業用用途向けに設計されており、高い信頼性を必要とする用途、安全性が重視される用途や生命に関わる重要な用途には設計されておりません。
特に、生命に直接危険を及ぼしたり、生命を喪失させたり、身体に危害を加えたり、または生命を危険にさらす可能性のある、あるいは生命を脅かす可能性のある、または身体に危害を及ぼす可能性のある、および/または装置/財産に重大な損害を与える可能性のある、および環境に重大な損害を与える可能性のある、安全に重要なおよび/または生命に重要な用途については、書面による事前の弊社(1)の承認が必要です。書面による事前の明示的な弊社の承認なしに、安全上重要な用途、生命に関わる重要な用途、または関連する用途のためにムラタ標準製品を使用することは、許可されていない使用とみなされます。
万が一、弊社カタログ記載の適用用途以外の用途でご使用された場合や、許可されていない用途でご使用された場合、又は以下の①から⑪までの用途でご使用された場合には、弊社は当該使用によって生じた不測の事故その他の損害に関する一切の責任を負いかねますのでご注意ください。
これらの用途には、次のようなものがあります。

  1. 航空機器
  2. 宇宙機器
  3. 海底機器
  4. 発電所制御機器
  5. 医療機器
  6. 輸送機器(自動車、列車、船舶等)
  7. 交通用信号機器
  8. 防災/防犯機器
  9. 情報処理機器
  10. 燃焼/爆発制御機器
  11. その他、上記機器と同等の機器

弊社は、購入者の用途・装置への適合性、特定の用途・目的への適合性について、明示または黙示の保証、表明または保証を行うものではなく、また、購入者の用途に対する弊社製品の許可されていない使用から生じるいかなる責任も負いません。弊社製品の特定の用途/目的への適合性および/または購入者の用途または装置との適合性の判断は、購入者の責任および義務となります。

購入者は、弊社電源ユニット、弊社製品が使用される装置での障害による結果の危険性予測して、障害とその結果を監視し、損害を引き起こす可能性のある障害の発生を無くす、または、軽減する適切な救済措置を講じる安全保護機構を作成および実装するために必要なすべての専門知識を備えることを必須とし、これに同意するものといたします。購入者は、弊社製品を安全上重要な用途や生命に関わる用途に使用した場合に発生するいかなる損害についても、弊社、弊社関連会社および代表者に対して完全に補償するものといたします。

備考: (1) 本項における 「弊社」 とは、村田製作所およびMurata Power Solutions Inc を含む全世界の関連会社すべてを指します。
上記和文に疑義が生じた場合は、下記リンク先の英文内容を優先します。
design development | Murata Manufacturing Co., Ltd.