①AMRセンサを導入したい箇所の磁石の動きとAMRセンサの位置関係を整理してください。
検知方法について大きく分けると
- 開閉・位置検知:磁石とAMRセンサの距離が変化する(磁力線の強弱)
- 回転検知:磁石の向きが変化する(磁力線の向き)
があります。
磁石の動きとAMRセンサの位置関係におけるAMRセンサの適用候補はセレクションガイドを参照してください。こちらから電源電圧、応答周波数(磁石の動きが速い場合は周波数が速いタイプ)、消費電流(電池駆動により消費電流を抑えたいタイプ)を選んでください。
②磁石とAMRセンサの位置関係でON/OFFするかはシミュレーションツールをご利用ください。
全ての動作パターンを網羅できていないですが、任意の直方体の磁石における磁石とAMRセンサの位置関係でON/OFFの目安を簡易的に表示します。
(シミュレーションツールは位置の目安です。必ず実機での確認を行ってください。)
磁界の検知方向が異なります。
センサの真上に磁石があるとき、磁石のNSの向きを垂直に置くのがホールIC配置。水平に置くのがAMRです。
磁石のN・S極付近は磁力が強いため、近くにクレジットカードなどの磁気データがあるとカードのデータに影響することがありますのでスマートフォンやノートPCなどの電子機器で磁石を垂直方向に置けない場合はAMRが有利になることがあります。
(水平配置だと磁気データが消失しないということではありません。)
磁石の位置が大きく変更できないとき、AMRセンサは磁力線の向きでOFFすることができます。これを利用して極めて短いストロークのスイッチ、回転検知などへの応用ができます。
リードスイッチとの差別化ポイントは?
リードスイッチはメカ接点のあるスイッチですので接点寿命があり、衝撃や振動に弱い点があります。
(製品納品後、リードスイッチが動作不良になったことはありませんか?移動中や取り付け時などで強い衝撃を受けたかもしれません。)
AMRセンサはリードスイッチより耐衝撃性が高く、サイズも小さく、磁石の位置が大きく変更できないとき、AMRセンサは磁力線の向きでOFFすることができます。 これを利用して極めて短いストロークのスイッチ、回転検知などへの応用ができます。
また、磁界の検知方向がリードスイッチと同じであるため、リードスイッチで使用していた磁石そのままでもAMRセンサに適用できる可能性があります。