シリコンキャパシタのFAQQBVとは何ですか?

A
絶縁破壊とは絶縁体にかかる電圧がある数値以上になった時に、絶縁体が破壊され絶縁性を失って電流が流れてしまう現象のことをいいます。
この電圧を絶縁破壊電圧(Breakdown Voltage, BV, BDV)といいます。
シリコンキャパシタでは各製品で絶縁破壊電圧を規定しており、これをBVとして示しています。
関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、絶縁破壊電圧 (BV、BDV)、定格電圧 (RV)、推奨電圧、使用電圧、駆動電圧、耐圧、耐電圧、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Breakdown voltage (BV, BDV), rated voltage (RV), recommended voltage, working voltage, drive voltage, voltage tolerance, withstanding tolerance

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。