お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQDo digital 2-wire meters still function when their inputs go to zero?

A
No. All digital instruments require a minimal amount of power to drive their internal electronics. However, the input level at which 2-wire instruments stop functioning is normally well below the level at which the system being monitored has stopped functioning.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。