お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQWhy aren't absolute maximum input ratings specified?

A
Absolute maximum input levels are specified on our data sheets as the "Input Voltage Range" or simply "Input Range". This rating is the meter's maximum continuous operating level at the highest-rated operating temperature. In practical applications, momentarily exceeding the input range by 10% will not harm any of our 2-wire meters.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。