お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQWhat happens when a 2-wire meter's input signal polarity is reversed?

A
Absolutely nothing - the display will not operate. Except for ac-mains powered devices whose inputs are not polarity sensitive, all DATEL 2-wire meters are fully protected against reversed-polarity inputs (i.e., "input signals that are hooked up backwards").

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。