お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQHow is the half-digit displayed?

A
The half-digit, or left-most '1', is always OFF (not visible) with display readings between "000" and "999" on 3½ digit meters and between "0000" and "9999" on 4½ digit meters. The half-digit is turned ON with display readings greater than or equal to "1000" on 3½ digit meters and with display readings greater than or equal to "10000" on 4½ digit meters. An enabled half-digit in combination with all other digits OFF is used to indicate an input overrange condition which occurs when the applied input exceeds the meter's measurement capability.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。