お取引場所の地域-言語を選択してください。

Digital Panel Meters FAQQHow do I hook up a +24V supply to a loop-powered DMS-20LCD-4/20S?

A
You don't! The two input terminals on DMS-20LCD/4/20S can only be connected to the modulated 4-20mA transmitter output current. The system power supply's two "+" and "-" output leads should never be connected directly to a loop-powered device's "+" and "-" input terminals; doing so will place the full supply voltage (sometimes in excess of 36Vdc!) across the monitor's input resistors. These input resistors typically measure less than 30 Ohms, and can easily be damaged by the resulting excessive power dissipation.

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。